Résultat d’une puissance insuffisante, d’une anomalie électrique ou encore d’une panne généralisée, une coupure de courant peut avoir des sources diverses !

disjoncteur-abonne-et-linky-530x350.jpg

Puissance insuffisante : coupure au niveau du disjoncteur d’abonné

Il se peut que votre contrat d’électricité ne soit tout simplement pas adapté à votre consommation réelle. Si le disjoncteur d’abonné - situé au-dessus de votre tableau électrique - saute fréquemment, cela signifie que votre compteur ne délivre pas assez de puissance.

Contactez votre fournisseur pour réévaluer votre abonnement et éviter de nouvelles coupures !

Anomalie électrique : coupure au niveau du tableau électrique

En regardant votre tableau électrique, vous voyez tout de suite si un disjoncteur a sauté. Celui-ci aura la manette interrupteur noire vers le bas et « OFF » sera écrit juste au-dessus de la manette noire.

Si c’est le cas, cela peut être dû au fait :

  • que trop d’appareils en fonctionnement sont branchés sur le circuit concerné, ce qui a engendré une surcharge
  • qu’un appareil relié au circuit électrique coupé est défectueux
  • qu’un défaut d’isolement au niveau du circuit a été repéré
  • que l’installation est vétuste : matériaux dégradés, connexions fragilisées, etc.

Vérifiez les différents cas de figure possibles et faites appel à un électricien certifié en cas d’anomalie.

Vérifier mon tableau électrique
panne-electrique-homme-allume-bougies-530x350.jpg

Panne générale : coupure non liée à votre installation

Si tout est normal au niveau de votre installation, alors le problème se situe sur le domaine public. Regardez si vous voyez des lumières allumées dans la rue ou chez vos voisins.

Dans le cas d’une panne générale, il vous faut attendre que le Gestionnaire du Réseau public de Distribution (GRD) répare la panne et rétablisse le courant.

Contacter un professionnel au moindre doute

Tout semble fonctionner au niveau de votre installation et aucune panne générale n’est en cours ? Faites appel à un électricien certifié pour faire une vérification globale : la garantie d’une sécurité optimale pour tous les occupants du logement comme pour les équipements